¿POR QUÉ Y CÓMO REALIZAR UNA RECIRCULACIÓN DE ACS? > ¿Por qué? Además de la comodidad que supone disponer de agua caliente al instante, debemos tener en cuenta que la distancia del punto de utilización (ducha, bañera,…) al punto de producción del ACS puede tener una consecuencia inevitable: se pueden perder hasta 15 l de agua mientras se espera a que salga caliente… > ¿Cómo? 1. Instalando un sistema de recirculación (en verde en los gráficos) a partir del (o los) punto(s) más alejado(s) hasta la fuente de producción de ACS (caldera o depósito). 2. Instalando una recirculadora sobre el retorno. La recirculación de ACS debe aumentar el confort y los ahorros: > rangos de funcionamiento de las circuladoras adaptables > funcionamiento silencioso (sin ruidos en la tubería de recirculación). Vá C l l v ap u e l t a an a ti n -re t t i o - u re r torno Ag Ea u u a ch c a a u l d i e ente Ag Ea u u a fro fr id í e a Re R c e i t r o c ur u b l o a u c c i la ó g n e en el retorno Cal C e h n a t u a e d e o a r u e él l e é ct c ri t q r u i e co o acumu o la u d Cu o m r ulus Ejemplo de recirculación de ACS a partir de un calentador eléctrico PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO Circuladoras / Tipos COMFORT PM Rangos de funcionamiento Hmt máx sin caudal (mca) y caudal máx (m 3 /h) Temperatura del líquido (°C) 1,2 mca 0,6 m 3 /h Mínimo consumo energético (7 W) Función AUTO ADAPT arranque / parada automáticos en de las necesidades de agua caliente (versión A). +2 a +95°C Versión COMFORT S con 3 curvas Tubería de co “ n T” e d x e ión raccordement Comfort B/BX + programmateur Comfort B, BX + temporizador En En t t r ré a e d d a e de agua remplissage Gr G ou r p u e po de seguridad de sécurité V Cl á ap lv e u t a la nt a i-r n et t o i- u r r etorno A Ea g u u c a ha c u a d l e iente A Ea g u u fr a oi f d r e ía R Re e t c o i u r r c b u o l u a c c la i g ó e n en el retorno Ejemplo de recirculación de ACS a partir del depósito de la caldera Capteur mini 20 cm maxi 50 cm Depósito Ba d ll e on agua c e a a l u ie c n ha t u e de UP N ALPHA2 N Entrada de Erenmtrpéelis a dse g ag u e a Comfort BA PM LA NORMATIVA Instalación sin valvula de control termostática > Riesgos asociados a la Legionella Infección respiratoria provocada por la bacteria de la Legionella que se desarrolla en entornos acuáticos naturales o artificiales entre 25 y 42°C y se transmite por el aire (aerosol). > Existe toda una serie de textos y decretos publicados en relación a instituciones sociales, médico-sanitarias, residencias de la tercera edad o comunidades vecinales. > Sin embargo, no hay una legislación específica para instalaciones domésticas de ACS. Por eso, deben adoptarse las siguientes precauciones para evitar/limitar el desarrollo de la Legionella: > evitar el estancamiento de agua y garantizar una correcta circulación; > luchar contra la cal y la corrosión; > la producción de agua caliente en el punto de salida debe permanecer siempre por encima de los 55°C (y la recirculación entre 45°C y 65°C). ALPHA SOLAR Instalación solar térmica Extraído de la tarifa de precios de 2021 10 mca 11 m 3 /h Temporizador disponible como accesorio -25 a +110°C o +2 a +110°C 6 mca 3 m 3 /h Función AUTO ADAPT + 3 velocidades fijas + 3 configuraciones posibles en presión constante + 3 configuraciones posibles en presión proporcional +2 a +110°C 14.5 mca 3 m 3 /h 4 velocidades de funcionamiento o PWM signal +2 a +130°C 65
Cookie policy